This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:如何测量充电电流?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131636/bq24040-how-to-measure-charge-current

器件型号:BQ24040

BQ24040在 ISET 引脚上具有充电电流监控功能。

我们如何计算或知道 ISET 引脚上电阻器上产生的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    流出 ISET 引脚的电流是输出电流的样本、比率为1至350。   

    当该单元处于恒定电流调节模式时、ISET 引脚上的电压将为1.5V。  当器件进入恒压调节模式时、相位电压将降至1.5V 以下、电压将是输出电流和 ISET 电阻值的函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。