This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:Ucc28950感应电感 缓冲器问题

Guru**** 2797565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132532/ucc28950-ucc28950-senkron-rectf-snubber-question

器件型号:UCC28950

您好!

我的缓冲电路在图片中、它的温度随着输出负载的增加而升高得太多、我认为它的值是错误的、
原因是什么。
如何解决它、
是否提供了计算文档?
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 TI 网站上找不到有关如何设置此 RCD 钳位的公式。  这个 RCD 钳位看起来像是在尝试恢复钳位电容器中存储的泄漏电流。

    您可能需要尝试使用对角 RCD 钳位。  您可以将其连接到 D4和 D6的阳极、而不是将 R8和 R9连接到输出端。

    您可能会摆脱 R9、我 在下面标记了原理图。

     

    C1上存储的电压= Vout*2。  我认为 R6和 C1的速度为100k、是一个很好的起点。

    R8设置为钳制最大 SR FET VDS 电压(Vdsmax)。  我建议将 FET 的最大电压设置为80%。

    您应该能够使用以下公式。

    R8 =(Vdsmax*0.8 - VD6 - Vout/2)/Iout

    钳位激活时、电压交叉 R8:

    VR8 = Iout*R8

    二极管 D4、D6和 R8将消耗次级漏电感(Lslk)的所有泄漏能量。

    以下公式将估算漏电感(Pslk)的功率耗散

    Pslk=((Lslk/2)*(Iout)^2)* fsw

    以下公式可用于估算 VD4、VD6和 VD8损耗。

    VD4 = 0.8V

    PR8 = Pslk*VR8/(VR8+VD4)

    PD4=PD6=  Pslk*VR8/(VR8+VD4)

     在 R6中耗散的功率=((Vout*2)^2)/R6

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 L1电感器的值被选择为小值、它是否会影响这种情况?是否存在一个除"Llk"以外的因子来产生这种能量?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、我将"TEFSET "值计算为32nS、它实际上有点小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果选择的输出电感器(L1)较小、则电感器纹波电流和峰值电感器电流将更大。

    当 SR FET 关断时、钳位会释放变压器次级侧漏电感(Lslk)中的能量。  它不会试图钳制输出电感器(L1)中的能量。  但是、Lslk 中的峰值电流将与 L1相同。

    当选择 R8时、我对这一点的思考越多、您就可以根据峰值电感器电流(IL1max)来调整它的大小。  以下公式应该会有所帮助。

    R8 =(Vdsmax*0.8 - VD6 - Vout/2)/(IL1max)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面的公式中、"Vout/2 "来自哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个错误,它应该是 Vout*2,而不是 Vout/2。   钳位电路在 FET 关断时使用。  开启的绕组电压与关闭的绕组电压相同。  这意味着在没有泄漏尖峰的情况下关闭的绕组电压为2*Vout。

    此致、