请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1 主题中讨论的其他器件:BQ76940、
您好!
我们在 BMS 设计中使用 BQ78350-R1A 和 BQ76940。 我们观察到 SOC 正确数据在4或5个周期后出现。 随附的 gg.csv 文件供您参考
电池组规格
-13s 20.8A 电池容量
-锂离子电池 chemistrye2e.ti.com/.../BMS-final.gg.csv
请告诉我们是否存在任何错误的参数设置
此致
Gururaja K