您好!
我 目前已经测试过 UCD3138PSFBEVM-027板、并希望对其进行输出电压修改。 目前、该 EVM 旨在提供12V 输出。
我想将其降低到较低的值(8V 或10V)。 为此、我对固件进行了一些更改(PMBus_topology:随附屏幕截图)。 但这会提供0V 输出、D26和 D4闪烁。 固件已更新、UV 电平、标称电压和 OV 电平会反映在 Fusion Studio 在线软件中。(随附屏幕截图)。
请告诉我需要对固件进行哪些其他更改。
另外,请告诉我是否只需更改固件即可降低电压或更改硬件。
根据我对提高电压和额定功率的理解、需要进行硬件更改(由于变压器和许多其他组件以及载流路径限制)。 但同样适用于较低的电压吗?
此致、