This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:帮助检查 MIPI 上电的时序

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133972/tps65132-help-check-the-timing-of-mipi-power-on

器件型号:TPS65132

大家好、  

帮助检查 TPS65132A0YFFR 偏置 IC 的默认电压是否可更改为6V?

如果无法更改、请在上电过程中确认 AVEE—MIPI 上电的时序是指偏置电压是可以在默认电压下开始工作还是在6V 输出的正常稳定之后。

请帮助确认以下波形。

谢谢!

此致。

刘丽莲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lillian、

    我将浏览数据表、并首先在我们的 EVM 上检查它。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lillian、

    "默认电压"是什么意思?

    它是输出电压吗? 如果是、您可以通过写入寄存器0x00和0x01来更改此电压。

    BR

    Patrick