This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34936:过流保护

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34936

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056989/lm34936-overcurrent-protection

器件型号:LM34936

各位专家、您好!

我的客户询问以下问题。 你会回答吗?
[问题]
如果外部高侧 FET (输出)意外短路、然后启用外部低侧 FET (它将流经短路电流)、LM34936可以保护外部 FET?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、

    短路保护用于输出侧、即 SMPS 的负载。

    当然、电流感应电阻器会检测短路情况、并且由于高电流、会立即关闭低侧 FET、但请记住、在这种情况下、电流(除了一些电路板寄生)仅因 FET R_DS、ON 和感应电阻器而受到限制。 因此、假设输入电压= 12V、Rsense = 10m Ω、R_DS、on = 40m Ω、这将导致流经 FET 和 R sense 的电流尖峰很短、为240A! 这可能会损坏组件。

    因此 、我建议对这种情况提供额外的保护。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、

    过去 20天我没有看到更新、因此我假设问题已得到解答。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、

    Stefan