一个问题是、我们何时使用 Fusion Design 调节电压并进行存储。 我们观察到、我们必须激活热复位才能更改电压。
这是正常情况吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Owen、
您是否意味着您可以修改 NVM 并将其编程到 NVM 中、但电压可以更改?
如果是、则应该是异常的。
您要修改哪个寄存器? VBOOT 或 VOUT_COMMAND?
VBOOT 仅用于设置引导电压。 如果您希望动态更改输出电压、则需要修改 VOUT_COMMAND。
但输出电压不会保持在 VOUT_COMMAND、但会在系统重新加电后更改回 VBOOT。 除非您使 VBOOT 和 VOUT_COMMAND 相同。
您好 Derrick、
我是说 在重新启动电源后可以更改实际输出和 READ_Vout。
我们的操作步骤位于附件中。
我需要确认、如果这种情况是 TPS53622的特性。
版本7.6.1