主题中讨论的其他器件: UCC28070、 TPS38-Q1、 TPS37、 TLV803、
您好!
客户需要在 PFC 电路(UCC28070)的通用输入(100VAC-260VAC)输入端使用交流过压电路、以在发生过压时保护电路复位。 这种情况的一个示例是、当诸如400Vac 的线对线电压连接到电路时;过压保护电路应该将这个高电压断开到电路的其余部分。 这意味着过压电路不会有任何偏置(VCC)电压。 SLVA594中使用了 TLV809的电压监控器、该监控器不需要外部 VCC、并且能够复位控制器。
但是、在我的应用中、我希望类似的监控电路能够激活连接到输入端的锁存/非锁存电源继电器。 再说一次,继电器线圈不会有任何外部 VCC,线圈电压应由输入分压器提供。 您能否提供有关如何实现此类电路的任何建议、或者是否有其他方法可执行此过压保护。 谢谢你。
SLVA594:图5。 使用电压监控器实现输入过压保护