This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5046:LM5046的 Vdc 波形异常

Guru**** 2507785 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057320/lm5046-lm5046-has-an-abnormal-on-the-vdc-waveform

器件型号:LM5046

降级器、

我的客户在 直流- 600W 条件下使用了 LM5046、它可以在无负载的情况下启动高达12V、但 栅极波形有异常、请参阅以下内容。

您能否帮助检查是否有任何建议? 谢谢。

原理图

Q34A VDS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock、  

    这似乎是另一个员额的重复。 我将关闭此帖子。 谢谢。