This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24090:充电期间温度过高

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055793/bq24090-high-temperature-during-charging

器件型号:BQ24090

亲爱的 沙洛姆人

我们正在使用该器件、在充电期间、BQ24090中有时会出现高温

我们使用 2KOhm 的 ISET、而 ISET2为低电平 Pret 具有2K 欧姆电阻器  

空  载锂离子电池充电期间的过热情况为一节1200 mAh

您是否分析了电阻的任何故障?

  您是否熟悉充电过程中的过热情况

 在400mA 充电期间的预期温度是多少  

谢谢  

Avihoo keret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avihoo、

    BQ24090是一款线性充电器、在某些情况下会散发高级别热量。

    通过 IC 的功率损耗为 (Vin - Vout)* Ichg。 因此、在电池电压为2.5-3V 时、这一点很明显。

    此致、

    Nick