This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ769142:菊花链和外部平衡

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ769142, BQ76952, BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055248/bq769142-daisy-chain-and-external-balancing

器件型号:BQ769142
主题中讨论的其他器件: BQ76952BQ79616-Q1

您好!
几个月前、由于论坛上的 TI 人员的大力支持、我们成功地使用 BQ769142组件为13节至6节摩托车电池实施了 BMS。 现在、我们将要进行另一个项目、用于24节分货叉升降器车辆。 我们希望再次使用同一个芯片、或者至少使用 TI 的其他产品。 但是、还有一些基本问题:
这样的系统是否可以使用两个菊花链式 BQ769142? 我没有注意到数据表中对此进行过认真的讨论。
2此时、为了实现平衡、我们需要使用外部 FET、因为平衡电流会很高。 在另一个芯片制造商的 BMS 中、我看到他们有另一个引脚来为每个电池启用外部 FET (即大约多两倍的引脚)。 但我看到 TI 没有此类引脚、而是使用特殊电路来打开外部 FET、而无需 BMS 直接使能栅极。 这是否正确、我们可以在 BMS 中没有显式使能引脚的情况下使用外部 FET?
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh、

    这样的系统是否可以使用两个菊花链式 BQ769142? 我没有注意到数据表中对此进行过认真的讨论。

    虽然 BQ769142没有考虑到这一点、但这是可能的、因此必须考虑特殊注意事项。 本技术文章更详细地介绍了如何使用 BQ76952实现这一点、该器件与 BQ769142属于同一器件系列。

    2此时、为了实现平衡、我们需要使用外部 FET、因为平衡电流会很高。 在另一个芯片制造商的 BMS 中、我看到他们有另一个引脚来为每个电池启用外部 FET (即大约多两倍的引脚)。 但我看到 TI 没有此类引脚、而是使用特殊电路来打开外部 FET、而无需 BMS 直接使能栅极。 这是否正确、我们可以在 BMS 中没有显式使能引脚的情况下使用外部 FET?

    是的、由于器件架构的原因、该 IC 中没有使能引脚。 我认为阅读有关 使用 BQ76952和 BQ76942电池监控器进行电池平衡的应用报告将会很有用、因为这说明了电池平衡的工作原理以及在此系列器件中进行电池平衡时可以考虑的一些不同注意事项。

    我希望这对您有所帮助!  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    那么、如果我想使用 BQ769142以外的器件进行菊花链设计(如24节电池)、是否有更好的选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh、

    除了 BQ769142所属的 BQ769x2系列器件和 BQ769x0系列;这两种器件需要更多的堆叠注意事项、我想说您可以查看我们的汽车级监控器、如 BQ79616-Q1。 这些都是在考虑菊花链的情况下实现的。

    它们由不同的团队处理、因此如果您对它们有更多的疑问、可能需要打开新的主题帖。

    如果您想考虑使用 BQ769x0系列、我建议您观看我们关于堆叠工业监视器和保护器的深入研究视频(~10分钟标记):

    https://training.ti.com/how-stack-non-automotive-protectors-and-monitors-high-cell-count-applications?context=1147481-1147509-1147496

    此致
    Luis Hernandez Salomon