This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:Vout=25V 时具有低频噪声

Guru**** 2507575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054914/tps7a47-low-frequency-noise-in-case-of-vout-25v

器件型号:TPS7A47

大家好、团队、

我的客户希望了解噪声性能。 我们可以在 TPA7A47数据表中看到折返、
但其输出电压为25V。 因此、他们想知道  Vout=25V 情况下的噪声性能。
请您分享?



此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa、

    我们没有 Vout = 25V 情况下的数据、但 TPS7A47等架构的噪声会随 Vout 按比例增益、因此您可以预期10Hz 下噪声的起始点会按比例大于此处所示的其他曲线。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick San、

    感谢您的评论。

     您是否认为10Hz 时的噪声起始点是多少?

    非常感谢您的建议。

    此致、
    Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa-San、

    我估计10Hz 时的起始点大约为(25/15)*2.3=3.8uV/rtHz。 当然、这只是对起点的估算、获得一个集成噪声值要困难得多、并且还需要猜测整个频率范围内的噪声曲线是什么样的。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick San、

    我明白了。
    感谢您的支持。

    此致
    Akihisa Tamazaki