This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:反馈引脚电流的最大值

Guru**** 651640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055310/tps7a47-max-value-of-feedback-pin-current

器件型号:TPS7A47

大家好、

使用条件:TPS7A4701、Vin=24V、Vout=22V

数据表中未定义反馈引脚电流(IFB)的最大值规格。
℃温度范围(-40℃至+125)下的估计最大值规格是多少?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Atsushia-San、

    我们没有关于 I_FB 最大值的数据。 建议您调整反馈电阻器的大小、使流经它们的理想电流至少为100 x I_FB。 这将增加足够的裕量、使输出精度不受非理想 I_FB 的影响。

    此致、

    Nick