This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:UCC29002负载共享

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054809/ucc29002-ucc29002-load-share

器件型号:UCC29002

你(们)好

我们的 DIN UCC29002有一个很好的新器件

有一件事需要您的支持!
请帮助检查此 SCH、THx

需要 LS 电压为8V、
从下面的计算公式中、我发现 R512值不能使用100K 的原因
但是、当 R512=56K 时、LS 电压可以是8V、原因是什么? Thx

R505、R508 51欧姆

R507、R510 200 Ω

R512 100k

R503 0.002 Ω

IO=10A

 

ACAS=R512/(R508+R510)=100k/0.251k=398.4

 

Ls=0.002*10*398.4=7.968V

 

R505、R508 39 Ω

R507、R510 100 Ω

R512 56k

R503 0.002 Ω

IO=10A

 

ACAS=R512/(R508+R510)=56k/0.139k=402.87

 

Ls=0.002*10*402.87=8.05V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加了 SCH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    感谢您关注 UCC29002。

    这两种参数都是正确的、可以使用。

    第一个参数

    进行比较。

    这两种方法都是正确的、可以使用。

     您能告诉我您的问题吗?