This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24259:有关 BQ24259操作的查询

Guru**** 2508395 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053894/bq24259-inquiries-about-the-operation-of-bq24259

器件型号:BQ24259

您好!

我的客户计划使用如下所示的 TI 器件设计电源块。

客户对 BQ2459的操作有一些疑问。

如果他们在 BQ24259的 ILIM 引脚上使用了一个317 Ω 电阻器来将电流限制在1.5A、那么总电源功率是否为7.5W?

2.是否可以输出 BQ24259中电池充电以外的其他电源作为旁路输出?

3.当没有电池连接到 bq24259时、是否可以将所有输入电源发送到输出?

4.客户可以在为电池充电时打开/关闭 BQ24259输出吗?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、

    实际输入电流限值是 ILIM 和 I2C REG00[2:0]设置的下限值。 它  将与 输入源电源能力相关 、并且 DPM (8.3.2.2动态电源管理)会限制输入电源。

    2.充电器可能只支持 VSYS。

    3.是的

    4.充电器可能仅支持 VSYS,而不为电池充电。 如果 VSYS 关闭、器件也无法充电。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢你的答复。

    客户有关于 BQ24259的其他问题。

    1。以下寄存器映射显示输入电流也可以通过 PSEL 引脚和 OTG 引脚设置。

       使用 ILIM 引脚有何区别?

    2.如果 ILIM 引脚使用 PSEL 引脚和 OTG 引脚来设置输入电流、是否能够使其保持开路?

    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、

    实际输入电流限值是 ILIM 和 I 2C REG00[2:0]设置的下限值。 有关详细信息、请参阅8.3.5.1 d/s 上 ILIM 的输入电流限制。

    2.如果 ILIM 引脚短路、则输入电流限制由寄存器设置。

    谢谢、

    宁。