This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62125:TPS62125DSGR 输出电压

Guru**** 2505785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054703/tps62125-tps62125dsgr-output-voltage

器件型号:TPS62125

您好!  

我 在我的设计中使用 TPS62125DSGR、它在输入电压下具有12V 电压、并且'senser_en'作为来自 FPGA 的使能信号。 TPS62125DSGR 输出端的理想输出应为2.82V。 此2.82V 电压提供给 LDO  AP2202K-ADJTRG1 (二极管公司)、可将其降至1.8V (VDD)。

我遇到的问题是、当'senser_en'为高电平时、在 LDO 输出端测得的电压为正确的值、即1.8V、但当'senser_en'为低电平时、在 LDO 输出端测得的电压为1.4V、理想情况下应为0。 您能不能查看随附的原理图页面、了解这是如何实现的、

e2e.ti.com/.../Voltage-Issue.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、

    1. Sensor_en 的电压电平是多少? SENSOR_EN 电压必须低于 Vin (12V)。

    1.8V 电源轨上的负载条件是什么? 如果它没有负载或轻负载、输出电压将非常缓慢地衰减。 请在关断期间检查波形2.82V 和1.8V。 在1.8V 上添加一点负载、看看它是否有所改进。

    请查看 TPS62125 数据表第7.3.3/8.2.2.3节通过 PG 引脚的输出放电和图55/56。 您可以使用 PG 引脚使输出放电更快。

    希望帮助、

    Nancy