This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27212EVM-328:在 UCC27212EVM-328中、UCC27212EVM IC 为什么过热?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27212EVM-328, UCC27212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054090/ucc27212evm-328-in-ucc27212evm-328-why-does-ucc27212evm-ic-overheat

器件型号:UCC27212EVM-328
主题中讨论的其他器件: UCC27212

您好!

另一天我得到了 UCC27212EVM-328。

我已将 Nch-FET 更改为 IPD5N25S3

4.7nF/50V/X7R 和1nF/50V/X7R 并联在 Cboot 上。

因为我必须以3MHz 频率运行。 这比以前更短的 Qg、Ciss、上升时间、下降时间。

我将对其进行测试。 但 UCC27212 IC 太热了。 温度约为85°C

VDD 12V、0.08A

HV 12V、0.3A

下图是 UCC27212 IC 中的 HIN、LIN 信号和 HO、LO 信号。

我想知道 UCC27212 IC 过热的原因。

UCC27212 IC 是否可以在3MHz、高压下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YongHyun、

    3MHz 对于这些驱动器而言是非常高的频率。 驱动器中耗散功率的一个真正基本的估计值是 P = VDD*FSW*Qg。 对于您的频率、您的器件似乎耗散了过多功率并过热。 查看 此指南 、了解如何计算驱动器可以实现的最大频率。 我看到您已经在使用一个相当低的 VDD 和一个低 Qg FET、因此很难再减少这些值。 如果您需要3MHz、但找不到允许您运行的较低 Qg FET、我可以帮助您了解系统的其他一些选项。  

    谢谢、

    Alex M.