This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV755P:在我的客户#39;s 条件下、使能引脚上的电压为5V

Guru**** 2507055 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV755P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054179/tlv755p-5v-on-enable-pin-under-my-customer-s-condition

器件型号:TLV755P

您好!

TLV75525P 上的 VIN=3.3V、VOUT=2.5V 时、我的客户使用5V 线路控制"EN 引脚"。

在上述情况下、他在使能引脚上使用5V 输入是否有任何问题?

 

此外、当 VIN=VOUT=0V (无电源)时、他可以使用5V 来控制"EN 引脚"。

在上述情况下、他在使能引脚上使用5V 输入是否有任何问题?

请告诉我们。

谢谢、此致、

M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    TLV755P 的 Ven>Vin 不存在问题。 在我们较新的 LDO 中、我们努力确保 Vin 和 Ven 的定序可以独立进行。 通常、评估此情况的最佳方法是检查 EN 引脚的绝对最大值 、并确保 Ven 没有与 Vin 相关的最小值/最大值。