请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS548D22 大家好、
客户询问、除了小于100kohm 之外、我们是否对 RSP 和 RSN 反馈电阻器有其他要求? 请在这里帮助我们。 谢谢。
最棒的
斯坦利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Stanley、
我们之所以建议电阻分压器值低于100k Ω、是因为漏电流会流入反馈引脚。 如果反馈电阻器过大、可能会限制流过反馈电阻器网络的电流、以便更大比例 的电流从输出流经顶部反馈电阻器泄漏到反馈引脚(对于 TPS548D22、为 RSP) 反馈电压随着分压电阻器的增加而开始下降。
以下文章对此进行了更详细的解释:
此致、
Alec Biesterfeld