This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:了解 TPS23861的配置

Guru**** 2505495 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053269/tps23861-understanding-configurations-of-the-tps23861

器件型号:TPS23861

您好!

我有一个有关 TPS23861的问题。

我有一个设计、我们需要4个具有 PoE 的端口。 可用的总功率

此电路将为30W。 我们要将系统配置为在以下配置中工作:

1个端口30W、3个端口0W

2个端口15W、2个端口0W

3个端口10W、1个端口0W

4个端口7、5W

如果可能、从该器件的数据表中可以看出这一点有点难理解。

总功耗不超过30W 和对于我们的应用至关重要

我们完全控制输出。

此致

Epzkon