This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520EVM:10°C 低温故障

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049675/bq27520evm-10-c-low-temperature-failure

器件型号:BQ27520EVM

大家好、

现象:

在 低温(10°C)环境下、器件无法开启且电池已充满电。

通过 bq27520的电荷为0、温度为3度。

 范围:江西省、江苏等,以及中国大部分省份。

问题:电量监测计中存在问题。 不包括电池、外部 NTC 电阻器等。  下表对功率计数数据进行了分析:

打开钢丝刷 切勿打开钢丝刷  
低温度-10°、外部 NTC 电阻 27k 25K
低温度 LK 对数温度 -9.2. 26~27 μ A
低温电池充电对应于加电条件 90%导通、60%导通 90%、未通电;60%未通电
正常温度、外部 NTC 电阻值 10k 11千
燃油表 TS 引脚(在电路板上)接地 11千 11千
单芯片 TS 引脚接地阻抗 3米 3米
通电 90%对应于90% 90%对应于45%
4.1V 电池、90%充电、正常温度性能 NTC 12.9K、上电、TS 电压0.9V 高脉冲 NTC 12.9K、无电源、TS 电压0.9V 高脉冲

从上表中可以看出、:在低温条件下不开启的器件在低温条件下不具有适合温度采集的值、不显示功率级别、并且在充满电时不开启。

电路图:

请帮您检查此问题吗?

谢谢!

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    对延迟的回复表示歉意。

    当您说器件无法开启时、您是指监测计本身还是指您的终端器件(我假设是某种电机)? 当您提到"低温 LK 对数温度"时、这是否是监测计记录的温度?  

    如果您能帮助我澄清问题、我可以更好地帮助解决此问题。

    谢谢、如果出现任何其他问题、请告诉我、

    杰克逊