This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV2862:了解输出

Guru**** 2504145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050118/lv2862-understanding-output

器件型号:LV2862

大家好! 我使用此组件、以便使用20V 的输入电压在输出端获得5V 电压。 原理图如下:

而 SHDN 是浮动的、与原理图不同。 L2为22uH、C11为100uF、SW 引脚与 GND 之间有一个肖特基二极管(未在原理图中显示)。 正如我所说的、Vin 为20伏、选择电阻以获得5V 输出、但我没有获得输出。

如果我用示波器捕捉二极管信号、我会得到以下信号、这真的很奇怪:

是否有人知道问题可能出在哪里?  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能向我们展示您的 PCB 布局图。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    谢谢