主题中讨论的其他器件:BQ27741EVM、 BQ26500、 BQSTUDIO、
大家好、
几 个月前、我购买了 bq27741EVM、并尝试运行该 EVM 并将其用于电池组。
根据用户手册、我已经完成了。 但遗憾的是、我未能成功学习和准确使用 BQ27741。
我按照以下链接执行了类似操作:
https://blog.fearcat.in/a?ID=00550-5997a477-f62f-4dd2-88c2-5a06bdd00eff
现在我有3个 EVM。 它们的行为方式不同
第1个。 开始充电、大约2小时后充电电流下降、然后停止充电。
NO2. 切勿开始充电、仅进行放电
第3号。 开始充电、但不要达到3.8V 的充电电压(4.2V)
-电池类型:
1- SONONI-US18650VTC5A-36V-2600mAh 锂离子电池
2 - muRata-US18650VTC6-36V-3000mAh 锂离子电池
-充电器类型(恒定电流、恒定电压)
-设置
所有参数均为默认值、但
设计容量:2600
设计能源:2600*3,7
Chem-ID:2161
我有全部3个日志文件中的一些。
对于在本案例中有一定经验的每个人、 请帮助我。
此致
Esmaeel Heidari