主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A
尊敬的 TI 支持团队:
我收到了 TI 根据 bq79612数据提供的扩展数据表,我根据自主内部电池平衡模式有疑问:
1.此算法是否仅在充电或存储中运行? (bq79612没有系统分流器,因此它没有与电流相关的信息)
2.我是否可以设置阈值电芯电压+计时器以运行并平衡奇数/偶数电芯?
3. IC 默认对所有电池进行均衡?
4.在自主内部电池平衡模式下,外部控制器的任务是什么?
5.如果示例中除 一节 电池3.6V 外的所有电池4.15V,IC 应如何反应--> IC 的反应是什么 ?
6.货架期(存储)失衡开始增加--> IC 如何反应?
B.R
Alexander Burtakov