数据表 P16描述为"fzff 小于软启动等效频率(1/TSS)"。
当 fzff 远高于1/TSS 时、这些情况是否可能在启动时出现高浪涌电流?

我认为高电压会在 Vout "跳转"以下发生、并会出现意外的高电流。

【背景】
在 10μH EVM 的评估中、更改了 Vout1:3.3V/2A (TSS:624μs μ A)、Vout2:5A/3A (TSS:1890μs μ A)、500kHz 和 μ A。
另一个差异是 CFF:22pF (小于默认值)。
当 Cout 设置为100μF Ω 时、Vout1和 Vout2都发生高电流启动和过流保护。 (COUT:22μF 正常运行)
我希望确认较大的 CFF 值(例如2.2nF)对抑制大电流有良好的效果。

此致、
Satoshi