This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3422R050:GaN FET 的输入电容

Guru**** 2506095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050399/lmg3422r050-input-capacitance-of-gan-fet

器件型号:LMG3422R050

您好!

GaN FET 的输入电容是多少? 数据表未指定此参数。 我想计算不同频率下的总栅极驱动器损耗。

谢谢、

Shaury

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaury、  

    我们正在与验证团队一起检查这一点。 我们将在获得此数据后更新您。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaury、

    对于栅极驱动损耗计算、请使用43nC 的总栅极电荷 Qg 和-14V 的 VG  

    然后、您可以使用总栅极驱动损耗公式:P_GATE = VG*Qg*f_SW。

    此致、

    John