This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3878-ADJEVAL:LP3878-ADJEVAL / NOPB

Guru**** 1993015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050212/lp3878-adjeval-lp3878-adjeval-nopb

器件型号:LP3878-ADJEVAL

您好!

你好。 我有一位客户正在使用 LP3878-ADJEVAL / NOPB。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

我对订购的 LP3878-ADJEVAL / NOPB 3件有疑问。 该器件可与 LP3878MR-ADJ (SO PowerPAD-8)或 LP3878SD-ADJ (WSON-8)搭配使用。 在这种情况下、会出现填充了 LP3878SD-ADJ 器件、但默认情况下是必需的
我想知道为什么 LP3878-ADJEVAL/NOPB 不是默认设置

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    如果我正确理解该问题、我认为用户指南文档中存在错误。 用户指南显示默认安装了 SO PowerPAD-8 (DDA)、但产品页面上装配的电路板图片显示默认安装了 WSON-8 (NGT)。 这是一个美国国家半导体评估板、因此我们获得的有关这些板生产的信息有限。

    此致、

    Nick