请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54160 您好!
这与 MPN - TPS54160DGQR 有关
我的要求是- 6-36V -输入、5V 和1A -输出、环境温度- 85摄氏度、开关频率- 450-550KHz
您能否根据以上要求向我提供以下数据:
高侧 MOSFET 漏源导通电阻
2.低 侧 MOSFET 漏源导通电阻
高侧 MOSFET 栅极电荷。
低侧 MOSFET 栅极电荷。
5.降压 IC 生成的稳压内部电压。
6.降压 IC 内部稳压器的外部电源输入。
7.降压 IC 内部 MOSFET 的上升时间
8.降压 IC 内部 MOSFET 的下降时间。
此致、
Ajay