This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 OTP 编程

Guru**** 2463050 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134532/bq76952-bq76952-otp-programing

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

BQ76952如何使用 Battery Studio 软件对 OTP 模型进行编程? 它显示"设备返回成功;OTP 检查/编程成功"、但数据存储器数据也是默认值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试执行了"读取所有"寄存器?  这将确保在尝试对 OTP 进行编程之前将所需的值写入 RAM。

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 我想确认我们是否可以使用 Battery Studio 软件对 OTP 进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以使用 BQStudio 对 OTP 进行编程。

    最棒的

    Andria