This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM831D31:原理图审阅

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129880/tpsm831d31-schematics-review

器件型号:TPSM831D31

大家好、

请查找此稳压器设计的要求。 请在此处帮助您查看原理图设计并分享您的意见。

要求:-

设计 CH-1。 0.82V@90-110A ,O/P RIPPLE = 30mVp-p,电压容差= 0.5%,Vin=12Vdc,fsw=400kHz

设计 CH-2。 0.8V@11-14A、 O/P RIPPLE = 10mVp-p、电压容差= 3%、 Vin=12Vdc、 fsw=400kHz

请查找随附的原理图快照以供参考、并根据此要求确认此稳压器的热稳定性。

e2e.ti.com/.../sch_5F00_hfcl_5F00_cuarnm_5F00_a0_5F00_Power_5F00_92.pdf

谢谢、此致、

Prasad Tatar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    正在等待回复。 请确认是否已开始审核。

    谢谢、此致、

    Prasad Tatar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、您好!

    是的、查看原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murali、

    感谢您的确认。

    等待宝贵的反馈。

    此致、

    Prasad Tatar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Murali

    正在等待回复。

    谢谢、此致、

    Prasad Tatar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、您好!

    您能否告诉我们两个电源轨的负载瞬态规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载侧没有任何瞬态要求。 因此、我们通常考虑两个电源轨的输出电压为50%。

    两个电源轨都只有一个从负载 、我们的设计具有50%瞬态。 如果我们要考虑较小的瞬态因素、请提出建议。

    谢谢、此致、

    Prasad Tatar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、您好!

    除 R2691外、原理图正常。 对 R2691使用100M。

    我建议在 VOUTA 轨上使用9x470uF、ESR 低于4m Ω(对于每个电解电容器)、而不是1500uF 、如下所示(您也可以使用1500uF、但 ESR <4m Ω)。

    对于从 C4042到 C4047的 VOUTB 轨上的陶瓷电容器、我建议使用0805封装。 47uF 电容器采用额定电压为4V 的0805封装以及 X5R 或 X6S 封装(请注意、X5R 电容器的使用限制为<85摄氏度、X6S 限制为<105摄氏度)。 0805电容器的阻抗曲线优于更大的封装电容器、可提供更好 的纹波性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murali、

    我们使用的是具有5mE ESR 的1500uF 大容量电容器、因此其有效 ESR 可达到0.83mE、但我们仍然提供了3个220uF 电容器、无安装选项。

    我们将 R2691用作100mE、仅0805封装。

    我们使用的是47uF、1210封装、该封装已经在设计中并且具有更好的 ESR。

    请分享您的最终意见。

    谢谢、此致、

    Prasad Tatar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、您好!

    0.83m 有效 ESR 较高、可满足50%负载瞬态条件下24mV 纹波规格的要求。 如果负载瞬态幅度未知、那么您可以将输出大容量电容器保留为现在的水平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murli、

    感谢您的回复。

    CH-1的纹波要求为30mVpp。

    热性能方面或输入电容器方面还有其他任何意见、或者我们是否应该对此设计进行讨论?  

    谢谢、此致、

    Prasad Tatar