This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:有关 TLV62569 SW 引脚负电流能力的问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048835/tlv62569-question-about-tlv62569-sw-pin-negative-current-capability

器件型号:TLV62569

大家好、

我们的客户想知道 TLV62569 SW 引脚是否具有负电流能力来处理某些反向电流、在某些情况下、您能否帮助检查允许的负电流大小?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    您要谈论的是哪种负电流? 从接地端到 SW 节点还是从 SW 到输入端? 您能详细介绍一下吗?

    此致、

    法赫恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farheen、

    我的意思是从负载到电感器->低侧 MOSFET->到接地的低侧 MOSFET 负电流、在客户的电路板上、在某些用例中、他们可以观察到大约-300mA~-400mA、不确定我们的器件是否允许。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、  

    因为它是非 A 版本。 当电流达到零时、器件应进入省电模式(PSM)模式。 您能否向我展示一下波形、它达到此300-400mA 电流峰值? 对于 SW 节点波形、接地位置非常重要。 您能否与大家分享您的测量技术、了解您是如何测量的?

    谢谢、此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farheen、

    请参阅我们测量的以下波形、请帮助检查我们是否有关于此负电流处理的任何规格。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    如果可能的话、您如何测量 SW 节点电压?

    此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farheen、

    我们建议客户使用探针接地弹簧将 SW 电压测量到最小接地回路。 如图所示、您能否帮助检查低侧 MOSFET 的负电流规格? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    我们没有关于 LS MOSFET 负规格的任何可用验证数据。 如前所述、该器件在进入/应该进入 PSM 模式后具有零电流检测功能。 我在您的共享波形中看到的内容与我们数据表中的内容类似、这是正常和预期行为。 在达到零电流后和禁用功率级之前、您会看到微小的延迟。

    谢谢、此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    您还有任何与此主题相关的问题吗?

    谢谢、此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    我要关闭此主题。 如果您有任何其他问题、请在下面发表评论、以将其打开。

    此致、

    法赫恩