请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2640 您好!
在系统测试条件下、我的客户仅在 TPS2640的 OUT 引脚上提供24V 电压。 其他引脚(包括 IN 引脚)不是如下所示的电源。 在本例中、发生了什么情况? TPS2640是否损坏? 请告诉我们。
我希望"输入侧的电容器通过 TPS2640从 OUT 引脚充电、当 IN_Voltage 通过工作电压增加时、"反向电流阻断"会运行。 但我认为答案是未知状态、很难定义 TPS2640的行为。 无论如何、请告知我们您的意见。
谢谢、此致、
M.Hattori。