This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:Rovp1 Rovp2计算

Guru**** 2506205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134798/ucc28600-rovp1-rovp2-calculation

器件型号:UCC28600

大家好、  

我们发现数据表和 Excel 计算器中 Rovp1和 Rovp2的公式非常不同、我们应该依赖哪一个?

谢谢

斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scarlett、

    尽管 Rovp1和 Rovp2的 UCC28600计算器公式似乎与数据表中的公式明显不同、但实际上它们之间的关系非常接近。
    简化了 Rovp1的数据表公式、以传达输入 OVP 检测的主要概念。   

     首先调和 Rovp2的方程差会更容易。
    1) 1)数据表"NPS/NPB"在计算器中被"VBIAS/Vout"取代。  存在相同的比率。  
    2) 2)在计算器中、系数"Vovp (load)"除以分子和分母、从而得到"-1"项。  
    因此、两个 Rovp2公式实际上是相同的。   

    调节 Rovp1会更复杂一点。
    1)数据表 Rovp1基于反射的大容量 OV 电压(Vbulk (OVP)/NPB)、假设  IC 的 OVP 引脚电压钳位到0V。   
    2) 2)计算器 Rovp1基于在测试输入 OV 时考虑 IC 的 OVP 引脚实际钳位电压=-0.025V。   
    该-25mV 钳位电压出现在 Rovp2上、将产生与 OVP 引脚电流混合的极小电流。  该小 Rovp2电流将略微影响流经 Rovp1的电流、因此会非常轻微地影响输入 OVP 阈值。   
    3) 3)计算 Rovp1时尚不知道 Rovp2的值、因此计算器 Rovp1公式中的额外项替代未知的 Rovp2值。   
    我不会深入探讨这些替代术语的推导、但我向您保证它们是有效的。   

     数据表和计算工具方程之间的结果差异非常小(<1%)、并且任一方程组都可用于设计。
    由于 Excel 工具能够计算未知 Rovp2的小电流、因此该工具的作者将其包含在公式中。
    但是、数据表中有关 Rovp1的公式保持简单、以 避免   手动计算时出现不必要的复杂情况。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、  

    非常感谢您的回复。 我从客户方面得到了另一个问题。 我们的器件是否具有与 OVP 之间的消隐时间?

    测试测量值中、如下所示。 CH1是 Vgs、CH2是辅助绕组电压。 设置 OVP 点为15.4V。  

    在 OVP 保护之前、CH2峰值电压~18V、平坦电压~13.4V。 OVP 保护之后、峰值电压~20V、平坦电压~15.6V。 因此、IC 内部似乎存在某种消隐时间或滤波。 请帮您解释更多相关信息吗? 客户还希望在一个周期内发生电压感应时的正常消隐时间是多少?  

    谢谢

    斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scarlett、  

    搜索需要一段时间、但我在数据表中发现了以下评论:  

    代码段是模糊的、但在 UCC28600数据表的第8.2.2.4节中、当 OUT 变为低电平且退磁间隔开始时、负载 OVP 检测的延迟通常为2us。  因此 、VAUX 上的任何尖峰或振铃都必须 在2us 延迟过去之前进行阻尼。  

    此延迟时间没有提供容差、因此我建议将1.5us 作为最小值。  

    此致、

    Ulrich