This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157-Q1:PSpice Avg 模型 SEPIC 仿真

Guru**** 651690 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048563/lm5157-q1-pspice-avg-model-sepic-simulation

器件型号:LM5157-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5157

大家好、

当设置为具有 VIN > VOUT 的 SEPIC 时、使 LM5157 PSpice AVG 模型输出正确的波特图时遇到问题。 它似乎只在"升压"模式下工作。

在随附的 zip 文件夹中、我编辑过的 sim 文件位于 EVM_TEST_Bench 位置。 另请参见下面的6Vin 和13.5Vin 波特图。 此外、如果您查看 VIN>VOUT 时的输出电压、可以看到 VOUT 未调节至10V。 仿真是否仅在 SEPIC 的"升压"模式下工作:

  • 6V @-45度交叉
  • 12Vin --200dB @启动、因此无交叉可用

e2e.ti.com/.../LM5157_5F00_PSPICE_5F00_AVG.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    感谢您的联系。  EVM 的测试台已配置为6V 输入电压、12V 输出电压和1.6A 输出电流、但 在 SEPIC 拓扑中的 IC 升高和降低电压时、该模型本身都应正常工作。 您能否提供您在仿真中更改的所有参数的列表(例如 FB 分压器、补偿)?  

    此致、  

    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已更改(另请参阅下面的图片):

    • V5电压至13.5V
    • 电感器更改为耦合电感器10uH
    • 添加到 SEPIC 组件中(注意到原始仿真没有升压二极管、是这样吗?)
    • 更改了 FB 电阻器以获得10V 的输出电压
    • RT 更改为49.9K
    • COMP 已更改、如下所示
    • Rload 更改为20 Ω

    原始 SIM 原理图

    Original Sim Sch

    更改了 SIM 原理图

    Altered Sim Setup

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    感谢您分享您的规格。 通常、在 AVG 模型中、FET 和二极管都建模为占空比为 D 和1-D 的电流源、因此该测试台中没有二极管。 我现在正在联系此模型的作者、并将尽快返回给您更新。  

    此致、  

    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    我联系了该模型的作者、遗憾的是、该器件的 AVG 模型仅在升压拓扑中工作。 如果您想查看设计的稳定性,则可以运行瞬态仿真并执行负载阶跃,以查看是否有振铃(在本应用手册中,详细信息: https://www.ti.com/lit/an/slva381b/slva381b.pdf?ts=1635497154508&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F )。 如果需要进一步的支持、请告诉我。  

    此致、  

    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    由于我没有听到您的反馈、我认为您能够解决您的问题。 我现在将关闭此主题、如果您有其他问题、请随时将其发布在此处或打开新主题。  

    此致、  

    Em