This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22679:对于12V 输出、LM22679-ADJ 与 LM22679-5.0间的关系

Guru**** 2507495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047294/lm22679-lm22679-adj-vs-lm22679-5-0-for-12v-output

器件型号:LM22679

WEBENCH 建议这两个器件在输入电压为36V 时提供12V 输出。  数据表第7.1节建议、对于5V 及以上的输出电压、应使用-5.0版本。 我正在寻找用于12V 输出、-5.0或-ADJ 的器件的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于12V 输出、应使用-5.0版本。  

    这是因为内部补偿网络存在差异。  对于-5.0版本 ,它专为高于5V 的 Vo 而设计,以具有最佳动态特性。 和-adj 版本 针对低于5V 的 Vo 进行了优化。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。