尊敬的先生:
我希望从+12V 电源转换为-12V (实际上介于-11V 至-11.5V 之间)。
该负电源将用于运算放大器和比较器负电源轨。
该负电源的电流消耗不会超过20mA。
我的原理图设计如下所示:

电容值如下:
C55、C57:10uF 陶瓷/25V
C56:100nF 陶瓷/25V
C54:220uF 电解/25V (ELX250ELL221MH12D)
此设计在现场工作正常。
但是、在过去3年中、我们在现场安装了大约5000个 IC 后、遇到了 LT1054 IC 损坏问题、约150个。 (约3%)
我想知道、我的设计是否存在会导致 IC 损坏的问题?
C57上是否必须使用电解电容器? 目前、我使用的是低 ESR 陶瓷电容器。
(C57:C54)是否必须保持1:10电容器比率? 目前是(10uF:220uF)?
如果所有这些都是可接受的、那么哪些原因会损坏此 IC?
此致、
Jigar