主题中讨论的其他器件: DAC5311
您好!
我找到了使用 DAC 电压控制 LDO 输出电压的 nice (使用所有公式)示例...
只能使用一个(相同的 DAC5311) 来控制多个(完全相同的 LDO 的 TPS7A7002) LDO。 例如、一个具有3个 LDO 的 DAC 具有相同(全部3个)的可调输出电压?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想在理论上可以做到这一点。 我看到的问题是、3个器件的反馈电阻器中的每个误差都不同、 因此、您将无法使用来自例如监控 LDO 输出电压的 ADC (如果是单个 LDO)的反馈、从而导致器件的输出电压不同。 这也是假设 LDO 配置为具有相同的输出电压。 如果将 LDO 配置为不同的输出电压、问题就会变得更加复杂、因为现在您必须担心每个 LDO 在相同的0V 至5V (例如) DAC 输出下的范围、并且仍然要考虑反馈电阻器误差 (更不用说负载 LDO 时每个 LDO 的 VFB 变化)。
我想、如果您尝试对其进行仿真、它可能会起作用。 不过、实际上、我不确定您是否可以将全部3个 LDO 可靠地编程到您期望的电压。
此致、
Nick
您好!
在我的设置中、将有更相同的 LDO (在一个 PCB 上、一个 PCB 上、一个 PCB 上、一个 PCB 上)、具有相同的电源输入电压(稳压器的输入引脚连接在一起)和相同的输出电压电平(输出引脚未连接在一起、 不同的器件、这些器件应在相同的电压电平下工作)。 DAC 仅用于电压设置(一次)、ADC 仅连接到一个稳压器的输出(仅在设置序列期间测量电压、不是自动实时跟随器/调节器)。 微控制器负责设置。 范围为1.7V - 3.7V、几 mV 的小误差不是问题。
我只将 DAC 输出引脚视为一个电压电平、我看不到一个电流从 DAC 输出端经过电阻器流向 LDO 的 ADJ/FB 引脚流向另一个电阻器流向另一个 LDO 的 ADJ/FB 引脚的电流的影响。 同样、我知道电压输出差很小、即使是 LDO 也是来自同一批次、0.1%电阻器的精确测量值将与可接受值相同。
您好!
我同意 DAC 输出将是单个电压、每个 LDO 的反馈不应相互干扰太多(除了在其中一个器件中 VFB 发生变化的大瞬态期间)。 如果 LDO 都是相同的器件、它们都具有相同的标称输出电压、并且您可以容忍一些输出电压偏差、我认为这是可以的。 您唯一需要确保的是、您的 DAC 输出可以为所有3个反馈网络提供足够的电流。
此致、
Nick