This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160:外部同步

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160, LMV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046555/lm5160-external-sync

器件型号:LM5160
主题中讨论的其他器件: LMV431

目前、我在反相 FlyBuck 模式的产品中采用了多个 LM5160、以提供七个隔离式电源。  我想将它们与外部同步(可能是多相位)绑定在一起以降低噪声。  这是可行的吗? 有示例吗?

同样 起作用的是:可切换输出电压对补偿网络的影响。

当前系统规格:

输入: +24V 反向隔离  

输出1-6:+9V 1000mA、+12v 750mA、+15V 600mA、+18V 500mA (开关选择的 LMV431/光耦合器控制) x 6.

输出7:使用反相反相反激式降压转换器的+18V 150mA、-18V 150mA 固定电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    LM5160是 COT 控制、无法与外部时钟同步。

    B R

    Andy