This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36520:效率比数据表和 webench 差

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042991/lmr36520-efficiency-is-worse-than-datasheet-and-webench

器件型号:LMR36520

尊敬的专家:

我的客户正在评估 LMR36520、遇到轻负载时效率较差的情况。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

当我们对 LMR36520的电路进行原型设计并测量电源转换效率时、结果比数据表差约10%。

在数据表中、24V 输入、0.1A 负载、5V 输出、至少80%或更高。

即使与使用 Webench 进行仿真的结果相比、它也要差约10%。

请求(1)您能否告诉我们低效的原因是什么?

请求(2)是否可以确认数据表的效率。

电路中的效率
输入功率:VIN 27.5V x Iin 46.8mA = 1.287W
输出功率:输出电压5V x 输出电流172mA = 0.86W
效率:0.86÷1.287 = 66.9%

输入功率:VIN 19.6V x Iin 61.8mA = 1.211W
输出功率:5V 输出电压 x 输出电流171mA = 0.855W
效率:0.855÷1.211 = 70.6%

输入和输出电压在器件附近测量。

原理图

BOM

e2e.ti.com/.../LMR36520-BOM.xlsx

Webench 的结果  

e2e.ti.com/.../LMR36520FADDAR-using-Custom-Part.pdf

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    您的客户选择了 FPWM 版本 LMR36520FADDAR。 FPWM 模式是固定脉冲频率开关、这将在轻负载时带来更高的损耗。

    效率图显示了 PFM 版本的 LMR36520ADDAR。 该模式将在轻负载下更改开关频率、从而降低损耗。

    我还在 Webench 上模拟此电路、结果与您的客户测试的结果类似:  

    e2e.ti.com/.../WBDesign8-_2800_1_2900_.pdf

    如果您有进一步的疑虑、请随时回复。

    此致

    Sirui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sirui、

    感谢你的答复。

    我们同意使用 FPM 版本描述的数据表。

    根据您的 LMR36520FADDAR webench 设计、200mA 负载电流时的效率约为80%。此结果与我们附加的 Webench 结果相同。  

    客户的效率约为70%。   

    差异为10%。

    请求(1)您能否告诉我们低效的原因是什么?

    请求(2)是否可以确认数据表的效率。

    电路中的效率
    输入功率:VIN 27.5V x Iin 46.8mA = 1.287W
    输出功率:输出电压5V x 输出电流172mA = 0.86W
    效率:0.86÷1.287 = 66.9%

    输入功率:VIN 19.6V x Iin 61.8mA = 1.211W
    输出功率:5V 输出电压 x 输出电流171mA = 0.855W
    效率:0.855÷1.211 = 70.6%

    --

    感谢您的大力帮助与合作

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    我们可以肯定数据表数据的准确性、因为它在发布前已经过验证、但目前我们没有 LMR36520FA 的验证数据、我们怀疑有两种可能的原因:测试方法或 webench 结果在轻载时过高。

    您可以向客户推荐一件事:在中负载或重负载下测试电路、从而使器件可以在 PWM 模式下工作。 在这种情况下、如果测试结果接近数据表效率、我们可以说测试方法是正确的。

    如果您的客户非常关心轻负载高效率、我们建议使用 LMR36520不带 FA 版本。

    此致

    Sirui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sirui、

    感谢你的答复。

    我认为这是调查效率差异的好方法。

    我将与客户分享您的建议。

    如果可能、您还可以确认 LMR36520EVM 的效率。

    查看 EVM 的结果、我们可以澄清 Webench 效率过高还是 客户电路板存在问题。

    或者、我们应该联系 Webench 团队吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    是的、我们可以验证 FA 版本效率、但可能需要更多时间、因为目前我们没有 EVM 或器件。

    如果  我们中的任何人都有更新、我将继续打开此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sirui、

    感谢你的答复。

    我理解您的建议。

    (1)我将让客户确认中重负载的效率。

    当我获取数据时、我将分享它。

    (2)您能否确认 LMR36520 FA 版本的效率。 这是我们的良好信息。

    我还会向 Webench 团队提出同样的问题。

    如果我收到其它信息,我会通知您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    我注意到您在 E2E 上发布了另一个类似的主题。 我建议我们将问题保留在一个线程上、以便更好地跟踪。

    我们已经检查了 FA 版本的验证数据、它看起来与 Webench 仿真结果类似。 现在、我们需要检查测试方法并尝试复制。

    • 请继续要求您的客户确认重载效率、并提供测试方法(例如、 测量点)
    • 我已将 EVM 应用于基准测试、可能需要几周的时间才能进行验证。

    此致

    Sirui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sirui、

    感谢你的答复。

    我知道。

    我将在该主题中继续进行确认。

    您已确认验证数据。

    您可以向我发送验证数据吗?

    我想与客户分享。

    请在获得 EVM 测试结果后向我们发送。

    我期待您的回复。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    很抱歉、我们无法提供验证数据、因为它受 NDA 限制。

    我将在获得 EVM 测试结果后进行更新。

    此致

    Sirui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sirui、

    感谢你的答复。

    我了解您无法提供验证数据。

    验证数据和 Webench 数据之间有多大差异?

    我想只有几个百分点、对吗?

    我想向客户报告尽可能多的细节。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    是的、只是几个百分点、但它是在不同条件(外围组件)下进行测试的、并且会导致不同的效率结果。

    顺便说一下、您的客户发现有多少个器件的效率~70%? 所有器件或部分器件? 比率是多少?

    此致

    Sirui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sirui、

    感谢你的答复。

    客户确认结果效率 。

    请看下面并提供建议。

    通过两个原型板确认了效率、并且两个板获得了相同的结果。

    ①VOUT=4.978VIOUT212.6mA(LOAD  22Ω

    VIN24.0VIIN64.93mA

    效率=4.978x212.6/(24.0x64.93)=67.9%

    ②VOUT=4.940VIOUT897mA(LOAD  5.5Ω

    VIN24.0VIIN219mA

    效率=4.940x897/(24.0x219)=84.3%

    效率比 webench 的效率低10%-15%。

    请告诉我们效率低下的原因是什么。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    感谢您的更新、我将在内部进行讨论、并在我获得答案后通知您。

    此致

    Sirui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    感谢您的确认。 在所有负载条件下、该器件效率似乎都低于仿真。 我对测量有一些问题、请帮助验证:

    • 输入/输出电流是否同时测量?
    • 您的客户能否使用电气负载从器件汲取一定的电流?

    同时、我们的 EVM 没有库存、因此我们需要更长的时间才能在我们的一侧进行验证。 如果可能、您可以要求客户将其电源板发送给我们进行调试。

    此致

    Sirui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sirui、

    感谢你的答复。

    关于测量条件、

    (1)附近器件确认的电压和电流。

    (2)此时负载为电阻。

    关于调试、

    我们也在思考同样的问题。

    (1)如果客户允许我们租用电路板、我们将检查其特性。

    (2)客户或我获得 EVM 板并比较效率和电路。 Mouser 目前有库存。

    在这种情况下、需要一段时间才能获取 EVM 并安装 LMR36520ADDAR、必须将其更改为 LMR36520FADDAR。

    我将询问客户要走哪一个方向。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    感谢您对我们客户的耐心等待。

    此后、如果您的客户同意租赁电路板、我们可以关闭此主题并继续离线。

    如果您需要进一步的支持、请打开另一个主题。

    此致

    Sirui