This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV752:最大输出电容问题

Guru**** 2505495 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV752

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044127/tlv752-maximum-output-capacitance-concerns

器件型号:TLV752

大家好、团队、

客户认为使用的 TLV752的输出电容高于数据表建议的值。
目标输出电容为1500uF 陶瓷电容器。

从数据表中、我们可以假设输出 SS 将受两个电流限值的控制(如果 温度不触发热保护)、并且当 Vin 崩溃时输出电容放电可能是一个问题。

-使用 Vin-Vout 肖特基二极管时,如果 EN 连接到 Vin,这是否会使内部 FET 保持导通状态并最大限度地减少热冲击?
-高电容/低 ESR 是否是稳定性问题?
-否则是什么驱动 Coutmax 限制?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cosmin、

    [引用 userid="8117" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044127/tlv752-maximum-output-capacitance-concerns "-使用 Vin-Vout 肖特基的 Bar、如果 EN 连接到 Vin、这是否会使内部 FET 保持导通状态并最大程度地降低热冲击?[/quot]

    您是指输入崩溃吗?

    [引用 userid="8117" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044127/tlv752-maximum-output-capacitance-concerns "-高电容/低 ESR 是否是稳定性问题?

    这可能是一个稳定性问题。 我必须咨询设计人员以评估风险。

    [引用 userid="8117" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044127/tlv752-maximum-output-capacitance-concerns "-否则是什么驱动 Coutmax 限制?[/quot]

    这可能有几个原因、这是我必须向设计人员提出的另一个问题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    对于第一个问题...
    是的、在系统断电时 、我希望 Vin 轨的崩溃速度快于 Vout、因此内部 FET 的二极管允许反向电流流动、从而使 LDO 发热。
    这些具有相对较低电流但轨电容较大的应用是由 ASIC 噪声要求驱动的、因此我们最终面临极端的极端极端极端情况、超出了小型 LDO 的"常见"应用目标及其数据表详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cosmin、

    当输出电容器高达1500uF 时、由于峰值电流可能较大、如果发生反向电压情况、器件很有可能损坏。 很明显、保持导通 FET 导通不会导致电流返回输入-当 VOUT > VIN + 0.3V 条件出现时、体二极管导通、电流流过体二极管、而不是返回输入。 由于该器件未集成反向电流保护功能、因此需要使用肖特基二极管来保护器件。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我 不确定我是否理解:
      如果 FET 导通、它会双向传导电流、因此如果 Vin < Vout 通过 RDSon 电阻、电流应返回到输入端
      如果在 Vout>Vin+0.3V 时内在函数二极管导通、那么内在函数二极管会在0.3V 时导通?
      通常 、据我所知、分立式 FET 的二极管在1V 左右导通
       芯片上是否有单独的肖特基结构?  

    -  假设  存在外部肖特基二极管、LDO 是否稳定、电流为1500uF?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cosmin、

    FET (此器件的 PMOS)的主体与源极相连、如功能方框图所示:

    当以这种方式连接4端子晶体管时、它不会用作简单的电阻器。 当其漏极大于其源极电流时、不会通过通道、它将通过其体。  

    二极管的正向电压可能为0.7V - 1V。 大多数数据表指定 VOUT 的绝对最大值为 VIN + 0.3V。 在这种情况下、体二极管不会导通、但超过 VIN + 0.3V 可以将其导通。

    我没有听到设计人员的反馈。 这是一个回答并非微不足道的请求、需要进行仿真才能确保。 当我有要共享的信息时、我将向您更新。


    此致、

    Nick