This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62230:备选 DC-DC 转换器

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042297/tps62230-alternative-dc-dc-converter

器件型号:TPS62230

我在 TPS62237DRYT/DRYR 的拉电流方面存在问题。 在未来1年的附加时间内、任何地方都没有库存。 但是、TPS62233DRYR/DRYT 在 TI 拥有少量库存、同时还有其他 TI 产品。

我的问题是、我可以用 TPS62233DRYT 回答它吗?

虽然我知道 TPS62237的输出电压为3.3V、TPS62233DRYT 的输出电压为3.0V、但是否可以更改支持 TPS62233DRYT 的外部电容器或电感器值以使输出电压更接近3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chiang、

    我将在本周结束前研究设计并向您提供反馈。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chiang、

    遗憾的是、TPS6223x 系列仅使用内部分频器。 因此、无法将  TPS62233配置 为3.3V 输出电压。

    还有其他我可以帮助的吗?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数情况下、TPS62230系列直流/直流转换 器中的某些产品共享相同的基本 ASIC、并在产品测试期间设置或调整了不同的内部电阻值。 是否可以产生更多的 TPS62237DRYT/R? 该器件的市场上没有该器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chiang、

    我知道目前的市场形势非常严峻、很难获得足够的股票。

    我们正在努力解决这一问题、但由于我们拥有大量明星器件、因此重新库存过程可能需要几个月的时间。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Chiang

    您还有其他问题吗? 如果没有、我将继续并关闭此线程。

      如果您同意、请点击 Resolved。

    此致、

    Febin