请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138A64 大家好、
下面是有关 UCC3138A64的一个令人困惑的项目:如何将 PIN47设置为 I/O 函数。
但该引脚具有两种替代的器件 TCAP0和 TCAP1。
您能否提供一个示例代码、说明如何将此引脚重用为 TCAP1和 I/O 功能?
谢谢。
此致
Mia Ma
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
下面是有关 UCC3138A64的一个令人困惑的项目:如何将 PIN47设置为 I/O 函数。
但该引脚具有两种替代的器件 TCAP0和 TCAP1。
您能否提供一个示例代码、说明如何将此引脚重用为 TCAP1和 I/O 功能?
谢谢。
此致
Mia Ma