This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:对 I2C 从地址进行编程

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS23861EVM-612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041980/tps23861-programming-i2c-slave-address

器件型号:TPS23861

您好!

我的客户将使用2个 TPS23861。 在这种情况下、此时不需要对 I2C 地址进行编程。 (他可以通过设置 A3引脚来使用临时从地址)。

- 数据表中的图50中是否需要将第一个器件的 AOUT 连接到第二个器件的 AIN? (如果引脚使用临时从地址,引脚是否可以保持断开状态?)

-如果不将 I2C 从器件地址编程到 EEPROM、客户是否可以通过初始 SLA0 ~~ SLA6值+ A3引脚设置地址?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    我强烈建议他们保持从一个 TPS23861到另一个 TPS23861的 AOUT 至 AIN 连接。 这也是我们连接 EVM 的方式、并希望确保客户能够在必要时解决每个 IC 的问题。 如果客户希望出于测试目的、可以放置一个电阻器来分离连接、两者都可以悬空;但是、我建议与我们在 EVM 上所做的类似、该 EVM 是一种已知的有效解决方案、可最大限度地降低风险、并在当今的许多项目上重复使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darwin、

    非常感谢您的评论。

    您能告诉我 TPS23861EVM-612吗? 它在 I2C 线路中具有数字隔离(ISO7241)。 我想该系统不能支持时钟拉伸(或有人说它是时钟低保持)、它在 TPS23861侧具有 I2C 功能之一。 TPS23861是否不需要时钟拉伸?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    TPS23861不要求时钟扩展。 数字隔离旨在保护任何主机控制器免受 PoE 高电压的影响。 在本例中、对于 EVM、当您使用 GUI 评估电路板时、它是 MSP430 Launchpad 或您的笔记本电脑。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darwin、

    请向我提供以下建议:

    EVM 原理图:
    这是重新确认。 EVM 原理图没有如箭头所示的上拉电阻。 线路上是否不需要上拉电阻器? ISO7241的初级侧具有上拉电阻的 SCL 和 SDA 线路。 它已经发送"高"或"低"。 因此、PSE-SCL 和 PSE-SDAI 上的上拉电阻器不需要上拉电阻器。 正确吗?

    2. I2C 从地址的 EEPROM 默认值:

    您能告诉我 EEPROM 的默认值吗? 如果默认值为0x20、用户可以在不对 I2C 地址进行编程的情况下使用该值。

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    查看隔离器的数据表、它具有推挽式输出级。 因此、内部 FET 将允许输出信号的上拉和下拉。 因此无需使用拉电阻器、因为它不是开漏输出。

    2.有关默认 I2C 地址、请参阅数据表的表10。 在寄存器11上、默认值将为10100000。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darwin、

    感谢您的支持。

    此时、客户想知道 TI 是否有 RJ45的浪涌解决方案。 您是否推荐 过浪涌保护 IC 或电路?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    请参阅以下参考设计、了解高达6kV 的雷击浪涌的参考设计。 谢谢!

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01411