This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1846:设计500W DC/DC 降压

Guru**** 2508385 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042585/uc1846-design-500w-dc-dc-buck

器件型号:UC1846

大家好、

我的客户希望使用 UC1846设计500W 直流/直流降压/升压转换器。

VIN=40V~120V、VOUT=49V~67V、效率 需要~95%。

问题1. 他想将 SiC MOSFET SCTH90N65G2V-7与 UC1846搭配使用、这是否可行?  或者对 TI 解决方案有任何建议?

问题2. 我曾调查过 TI.com 上没有 UC1846的参考设计、您能否提供相关/相似的参考设计或有关上述设计规格的任何评论?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

     SCTH90N65G2V-7的栅极驱动要求为-5V <VGS<18V which must be managed externally from the UC1846. 我想我不明白为什么在最大输入电压仅为120V 时需要 SiC。 高性能 SJ MOSFET 在该电压电平附近有许多出色的选择、在该低电压下、SiC 与 Si 之间的效率有多大差异? 由于需要浮动高侧栅极驱动器以及驱动 SiC 与 Si MOSFET 的复杂性、 因此必须非常有理由接受 SiC 作为低电压设计方法。

    使用任何通用 PWM 来控制降压功率级是相当简单的。 我想说最具挑战性的部分是需要高侧电平位移栅极驱动  器、此 E2E 主题中对此进行了详细介绍、并提供了一些良好的参考。  

    此致、

    Steve M