This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B88-Q1:负瞬态测试

Guru**** 2506825 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B88-Q1, LM2936Q-Q1, TL720M05-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041774/tps7b88-q1-negative-transient-testing

器件型号:TPS7B88-Q1
主题中讨论的其他器件: LM2936Q-Q1TL720M05-Q1

大家好、团队、

我有一位客户正在寻找具有负输入电压保护的 LDO。 我想知道 TPS7B88-Q1是否会有类似的保护、因为我在数据表中没有看到它。

如果不是、您会建议具有此功能的其他器件是什么?

我们希望采用 TO-252 3引脚封装来替代 LM2936-Q1、但对所有建议均持开放态度。 150mA 能力是所需的最低电流。 感谢您的帮助!

最棒的
Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dajon、

    您似乎正在寻找具有"反极性"或"反向电压"保护的器件(如果电池意外地向后安装、通常需要此类器件)。 遗憾的是、TPS7B88-Q1没有此功能、需要在 LDO 之前放置一个保护器件来对其进行保护。  

    下面是我们的参数表的链接、其中显示了我们具有此功能的15个器件系列。如果需要、您可以添加更多滤波器以进一步缩小选择范围。  

    https://www.ti.com/power-management/linear-regulators-ldo/products.html#p2192=Reverse%20Voltage%20Protection

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您识别该功能。 我查看了列表、但我看不到可行的插件。

    我们需要 A NPD TO-252封装。 正在寻找 LM2936Q-Q1的快插产品。 有什么建议吗?

    我的搜索

    最棒的
    Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dajon、  

    假设您需要5.0V、我们最接近的是 TL720M05-Q1。 我们没有任何其他 P2P 选项。