This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS630250:BGA 中 TPS630250YFF 的布局建议

Guru**** 2504875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041676/tps630250-layout-recommendation-for-tps630250yff-in-bga

器件型号:TPS630250

您好!

我是否可以为 采用 BGA 封装的 TPS630250YFF 提供 PCB 布局建议?

谢谢、

Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christina、

    可以给我发送电子邮件吗? 我将对负责此部件的 AE 进行循环、并通过电子邮件回复您。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Christina、

    实际上 、QFN 和 BGA 之间的引脚位置完全相同、因此我认为您可以将数据表中的建议布局作为参考。

    如果您有其他疑虑、请告诉我。

    此致

    TAO