This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36520:最大电流值

Guru**** 2506985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134830/lmr36520-maximum-value-of-current

器件型号:LMR36520

大家好、

在同步整流中、流经两个 MOSFET 的峰值电流相等、这是电感器电流的最大值。

下管的电流容差小于上管的电流容差。

这是否意味着、虽然顶部管电流可以达到2.4A、但实际上不能超过1.8A?

在?应用中、下方管的电流不能超过1.8A、也不能超过2.3A 或2.8A。谢谢。

此致

小查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    请参阅数据表说明:

    简而言之 、这两个限值都处于活动状态。  对于低侧、典型值为2.3A。 由于工艺公差和温度影响、该限值可能会降至1.8A 或更大至2.8A。

    希望这能澄清。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的回答。

    下管的电流耐受值为何低于上管的电流耐受值? 谢谢。

    此致

    小查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    如数据表中所述、这是两层电流限制: 正常运行期间针对常规逐周期电流限制的低侧限制、而在低侧保护无法保护的情况下、针对短路保护的高侧限制。  因此、高侧具有较高的限制阈值、不会影响正常的电流限制功能。  

    希望这能澄清。

    谢谢、

    Youhao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Youhao、

    感谢您的更新。

    在我看来、筒管的电流保护是过载保护。 上部管的电流保护旨在保护 MOSFET 免受损坏。 我的解释是否正确?

    我还想问、在断续模式下、器件停止为 THC 切换。 这里的停止开关是否意味着顶部管和底部管都关闭? 谢谢。

    此致

    小查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    是的、您的解释正确。  当在断续模式下停止开关时、高侧和低侧 FET 均关断。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    此致

    小查理