This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:UCC29002是否可用于并联一个商用电源和一个由分立式组件制成的电源?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002, TIDA-010080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135461/ucc29002-can-the-ucc29002-be-used-to-parallel-one-commercial-power-supply-and-one-power-supply-made-with-discrete-components

器件型号:UCC29002
主题中讨论的其他器件: TIDA-010080

尊敬的 E2E:

    我想通过将 TIDA 的48V 输出与外部商用电源并联、为基于您的 TIDA-010080参考设计的系统添加更多电源。 我会选择具有力和感应输出的商用电源、并且可以访问 TIDA-010080中的任何点。 我在您的应用手册中看到过大量设计、即通过 FB 或 COMP 引脚并联多个分立式电源、而 UCC29002通过商业电源的感应引脚并联的设计则更多。 但我还没有看到任何"混合"应用、每个类型都有一个电源。 我已经浏览过这个论坛、没有发现类似的问题。 我希望我不是第一个想要这样一个系统的人。

    您是否曾尝试过此操作? (有可能吗?) 我是否希望错过有关它的应用手册?

非常感谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、  

    感谢您关注 UCC29002负载共享控制器。  

    虽然我个人从未尝试过您的建议、但我也认为您可能不是第一个想要这样的东西的人。  在介绍这一部分及其前身的几年里、我无法想象有人还没有尝试过这样的系统。  如果成功、我们就没有这方面的记录。  

    不过、我认为可以调整两个单独的电源、以与两个相同的电源相同的方式共享负载电流。  
    负载共享器件在其各自的电源上运行、以调整电压反馈以匹配常见的 Ls 总线电流电平。  Ls 总线是这两个器件唯一共用的信号。  因此、每个 LS 模块应根据其各自的电源特性进行调整/匹配。   
    第一个 LS 模块应根据 遵循常规设计程序的第一个电源增益曲线进行补偿。
     第二个 LS 模块应根据遵循  常规设计程序的第二个电源增益曲线进行补偿。

    我认为、它们甚至可以以不同于1:1的比率共享电流、即一个电源可以提供 XX%的负载、而另一个电源可以提供100-xx%的电流、并且在所有总负载水平下都可以共享该比例。  必须选择其各自的 Rshunt 值以实现该比率、从而使 Vshunts 在所需的共享比率下相等。
    电流较低的单元将具有较高的 Rshunt 值。  

    因此、实践的概念很简单: 设计 TIDA 负载共享块、就像设计2个 TIDA 负载共享块、设计出商业负载共享块、就像设计2个商业电源一样。
    如果它们的输出电流不同、设计它们的分流电阻以在各自的电流比上获得相同的压降。   

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

        好的、我将您的答案解释为"理论上应该是可能的、但要准备花一些时间在实验室调整系统以使其正确。" 你同意吗?

    非常感谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:  

    是的,我同意,这是一个合理的解释。  
    但是、我认为大多数调整都涉及在负载和线路瞬态期间保持环路稳定性。  由于两个电源可能具有不同的频率响应、因此请务必根据各自的电源特性补偿每个负载共享模块。   

    如果您为每个最大输出电流电平留出足够的裕度、则负载共享精度不需要过于严格。  这可以减少瞬态期间对紧密共享的需求、并有助于最大程度地减少可能需要的调谐量。   

    此致、
    Ulrich