This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27402:热插拔时的芯片故障

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135908/lm27402-chip-failure-at-hot-swap

器件型号:LM27402

尊敬的 TI 团队

 我使用 LM27402SQ/NOPB 来设计降压转换器、并遇到了一个我在这里分享的奇怪问题

(e2e.ti.com/.../lm27402-how-much-current-can-vin-pin-handle

当时有人告诉我、这个问题可能是由于 Vin 引脚上的电压会超过22V 的绝对最大额定值而引起的、所以我修改了电路并添加了一个 TVS 二极管。

我再次将该电路与新的 LM27402 IC 搭配使用、这次我在 DSO 中捕获了 Vin 引脚处的电压。 这次热插拔的峰值电压仅达到21.1伏、但器件仍出现故障。

请告诉我现在应该做什么。 我要附上热插拔 事件的屏幕截图、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prabhat、

    您能否 分享电路原理图、PCB 布局图以及布局测量的位置?

    最棒的

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以共享您的电子邮件 ID 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prabhat、

    我在 E2E 上发送了一个朋友请求。 一旦接受,就可以发送带有附件的私人邮件。

    添加的 TVS 二极管的器件型号是多少?
    您是否有安装和未安装 TVS 的热插拔电压的示波器图?

    我希望电压钳制在热插拔电压波形的某个位置并保持平缓。

    您在哪里测量波形? 应使用 Tip & Barrel 或差分探头来测量 IC VIN 和 GND 引脚的电压。

      有关 Tip & Barrel 技术的演示、请参阅使用 TPS40192EVM-525 (TI.com)中的图3。  

    最棒的

    Ryan