主题中讨论的其他器件: TPS65987D、 TPD8S300、 TPS65987EVM、 TPS25750、 TPS65982
大家好、
我正在尝试在交替模式下为 USB-C 上的 DP 实现一个简单的解决方案、但实际上除了我必须实现的功能之外、我实际上不需要或确实不需要任何 USB 功能。
我有一个具有 DP 2.0 (UHBR20)源端(具有 D[3:0]、AUXn/p 和 HPD)的 FPGA、希望通过 USB-C (DFP)连接将其推送。 一个合适的20Gbps 转接驱动器应该将数据线路进行分类、并且 AUXn/p 可以通过中间的可控翻转开关连接到 SBU1/2线路。
我看到的问题是 HPD;它的控制通过 CC 线路通过 USB-C PD 消息传递、以及我需要如何/是否控制 SBU1/2翻转开关、或者这是在 USB-C 灌电流(显示屏)端处理的?
我需要知道的是、我可以"暗示"连接 TPS65994AE 以"提取"HPD 信号并忽略与 USB 和 USB-C 电源管理有关的任何内容、还是 USB 和 USB PD 如此连接到 USB-C 交替模式、因此也需要实现这一点?
我已经下载 了 TPS65994AE EVK 用户指南、但原理图是否也可用?
此致。